Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLARUINV, TIDA-010933
主题中讨论的其他器件:TIDA-010933
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:ñ oz
新年快乐!
更紧迫的是,请 回答上面提到的问题,谢谢!
此致!
Larry Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLARUINV, TIDA-010933
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:ñ oz
新年快乐!
更紧迫的是,请 回答上面提到的问题,谢谢!
此致!
Larry Li
器件型号:TIDM-SOLARUINV
工具与软件:
尊敬的 TI 专家!
对于选择逆变器方案方面几个问题、TI 专家乐意 向我们提供指导:
1)输出功率1KW、
2)电池:12V、100A (已放电)、50A (已充电)
3)MPPT 600W (__LW_AT__18V-56V)Ω
TIDA-010933 MPPT 的电路逻辑是否与此类似?
软件直接通过同一总线连接 PC 和电池、还是 需要 添加 管理电路?
TIDA-010933原理图是否有以 PADS、Cadence 或 AD 格式提供的设计文件?
36V (15V-60V)降压至12V MPPT 方案、TI 的建议方案是什么?
7.如果我们想降低成本、则必须保留哪些部件、可以考虑更换哪些外围设备、以便可以使用 TI 提供的 SDK 软件
此致!
Larry Li
器件型号:TIDM-SOLARUINV
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
继续以上问题、对于我们目前需要设计的1KW 和5KW 产品要求、
我们的产品需求、
1、产品方案需要实现电池充放电管理、可根据电池的状态进行涓流充电、恒流充电和恒压充电。 是否可以使用单个 TI 280039与适用于 RS485/CAN 的 BMS 进行通信、以及 SDK 是否具有此功能?
2.需要过流、过压及短路保护
建议的参考方案、尤其是 SDK 和参考软件是否具有相应的异常处理机制
3.如果2~3反相器要并联、TI 会推荐哪种解决方案来实现? TI 是否有相应的并行同步和功率分配控制机制、以及是否在 SDK 上实施了这种机制?
4.充电优先级管理、建议采用哪种电路方案、并帮助推荐 TI 方案
5.为了提高负载的动态响应能力、除了保留功率器件的冗余外、TI 的 SDK 在软件方面是否会采用相应的处理方式? 到目前为止、实现了哪些性能?
6. TIDA-010933当前 TI 参考设计 SDK 是否支持电网连接功能
此致!
Larry Li
TIDA-010933最符合需求。 目前仅提供参考设计。
TIDA-010933 MPPT 具有升压电路。 请参阅相关文档。
软件直接通过同一总线连接 PC 和电池、还是 需要 添加 管理电路? 这个问题不清楚。 软件位于 C2000 DP SDK 文件夹中。
设计文件可在保存 TIDA-010933的 C2000 DP SDK 文件夹中找到。
36V (15V-60V)降压至12V MPPT 方案、TI 的建议方案是什么? 为此、请使用直流/直流降压转换器。
我们不做详细的成本分析。 请自行进行成本评估