Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
我们一直在我们的板上使用下面的 GPIO 用于 SCI、因此想使用这些引脚作为默认值、通过引导加载程序刷写应用固件。
SCIRXDA:GPIO28
SCITXDA:GPIO29
谢谢!
Sachin K.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
工具与软件:
我们一直在我们的板上使用下面的 GPIO 用于 SCI、因此想使用这些引脚作为默认值、通过引导加载程序刷写应用固件。
SCIRXDA:GPIO28
SCITXDA:GPIO29
谢谢!
Sachin K.
尊敬的 Sachin:
以上答案是正确的。 如果要将 GPIO28/GPIO29用于 SCITXDA/SCIRXDA、则要使用 BMODE 0x81。

您可以将引导模式选择引脚(BMSP)和 引导模式定义配置为通过"Get"引导模式选项使用 SCI-BOOT1。 您只需确保选择使用的两个 BMSP 都是1来读取 OTP 引导模式值。 图4-6概述了此操作的独立引导流程。
BOOTCTRL = 0xXXXX815A、其中"XXXX"分别配置 BMSP1和 BMSP0。

我强烈建议您 在尝试对 DCSM OTP 进行编程之前使用仿真 BOOTCTRL 寄存器测试您的配置、因为它允许您在此期间进行调试 电 压 只能编程一次 .
如果您有任何其他问题我可以帮助您、请告诉我。
此致!
Matt