This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:无法打开 F29x 示例的 SysConfig 文件

Guru**** 2928280 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457287/f29h850tu-unable-to-open-sysconfig-file-for-the-f29x-example

部件号:F29H850TU
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我尝试使用 CCS Theia 1.5.1构建示例 TIMER_ACRAME_LAB。 但是、我无法打开上述示例的 SysConfig 文件、并显示以下错误:

我安装了以下产品:

请告诉我如何解决上述问题?

谢谢!

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:
    对于 F29H85x、所需的 Code Composer Studio 最低版本为 CCSv20.0.1

    此致、
    Samritha