This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 ePWM 模块中的跳闸事件期间、插入一个死区和一个一次性脉冲

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451368/tms320f28388d-during-trip-event-in-epwm-module-insert-a-deadband-and-one-shot-pulse

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在研究逆变器设计、在中、我们必须实现硬件电流限制(HWCL)。 逆变器拓扑是 ANPC、因此在 HWCL 期间有24个 PWM 信号需要经历跳闸事件。
使用8个 CLB 逻辑块时、对所有 PWM 信号实现 HWCL 似乎不可行。

我正在考虑 ePWM 模块触发某些 PWM 信号。 触发 PWM 信号对的要求如下所示:

简而言之:我想在跳闸事件后不久引入330ns 死区时间(可配置持续时间)、然后是一次性脉冲(可配置持续时间)用于续流路径放电电流。

我在该论坛上阅读了一些问题、认为消隐窗口或谷底开关可用于引入死区时间。 但是、我们是否也可以通过 ePWM 模块引入死区时间和单次触发脉冲?

请帮助我提供说明和示例(如果有)?

谢谢!

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rohit,

    对于 ANPC 控制实现、请参阅 TIDA-010210:TI 参考设计

    简而言之、是的、可以使用 ePWM 的死区子模块来实现死区时间。 此外、也可以 使用 ePWM 的 TripZone 子模块实现一次性跳闸模式、以低延迟跳闸 ePWM、而没有软件开销。 您可以让器件 TRM 了解如何处理这些子模块。 我们建议 为此器件使用 C2000Ware 示例、这些示例展示了如何配置 ePWM 的这些子模块来生成所需的波形。 您可以借用相同的代码/API 或.sysconfig 设置、并根据您的要求修改其设置/参数值。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    当 CLB 触发 ePWM 信号时、已跳过死区子模块。 因此、死区子模块无法再次用于插入死区时间。
    请注意、我已将 ePWM 模块配置为在高电平有效互补模式下生成 PWM 信号对、并根据我们的设计中的要求配置死区时间。

    CLB 正在用于实现 PWM 保护、但由于 CLB 逻辑块的可用性有限、我需要为 ePWM9+模块提供 PWM 保护。  
    要获得与在 CLB 中获得的类似结果、我需要使用 ePWM TripZone 子模块、使其可以插入死区时间和一次性脉冲。

    这可行吗?

    如果我还不清楚、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    看看您建议的方法、可以在使用 TZ 子模块时实现单稳态、但 遗憾的是、不能使用跳闸区域完成死区时间。  

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    看起来我们别无选择、只能通过此微控制器采用 FPGA 来处理复杂的 PWM 跳闸逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    是的、看起来像这样。

    此致、

    Sumit