Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的专家:
我们正在研究逆变器设计、在中、我们必须实现硬件电流限制(HWCL)。 逆变器拓扑是 ANPC、因此在 HWCL 期间有24个 PWM 信号需要经历跳闸事件。
使用8个 CLB 逻辑块时、对所有 PWM 信号实现 HWCL 似乎不可行。
我正在考虑 ePWM 模块触发某些 PWM 信号。 触发 PWM 信号对的要求如下所示: 
简而言之:我想在跳闸事件后不久引入330ns 死区时间(可配置持续时间)、然后是一次性脉冲(可配置持续时间)用于续流路径放电电流。
我在该论坛上阅读了一些问题、认为消隐窗口或谷底开关可用于引入死区时间。 但是、我们是否也可以通过 ePWM 模块引入死区时间和单次触发脉冲?
请帮助我提供说明和示例(如果有)?
谢谢!
Rohit