This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-SM320f28335:EP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457443/sm320f28335-ep-sm320f28335

器件型号:SM320F28335-SM320F28335 EP
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具与软件:

如果 SM320F28335和 TMS320F28335具有100%代码兼容性、并且从逻辑角度来看是相同的。

旨在与 TMS320配合使用的硬件电路是否也将与 SM320配合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关此主题的专家将于下周结束工作、请期待我们的延迟回复。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然会等待您的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个器件之间的 IO 缓冲器是相同的、因此在外部连接的任何硬件也应具有相同的行为。

    此致!

    Matthew