Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM320F28335-SM320F28335 EP 主题中讨论的其他器件:TMS320F28335
工具与软件:
如果 SM320F28335和 TMS320F28335具有100%代码兼容性、并且从逻辑角度来看是相同的。
旨在与 TMS320配合使用的硬件电路是否也将与 SM320配合使用?