This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:can##39;t 在 CCS20.0.0中导入 CCS 12.8.1工程

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454363/tms320f28377s-can-t-import-a-ccs-12-8-1-project-in-ccs20-0-0

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

您好!

我正在尝试从 CCS20.0.0中的 CCS12.8.1迁移项目

导入向导会一直终止、显示以下资源管理器目录:

导入的工程显示的图标与 TI 示例工程不同、并且似乎未被识别为工程。
上下文菜单不显示任何构建选项、也不显示构建选项。
有人能给我提示吗?
有一种方法可以将我的项目发送给 CCS 团队的某个人?
此致
Giuseppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    立方体项目意在表示 CCS 项目、我已经查看了 CCS v20的安装、并且我在所处理的所有项目上都看到了立方体图标。

    您可以发送 CCS 项目的精简版本、我们可以测试将其导入我们的 CCS 中

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    您可以从此处下载一个带超条带的项目 CCS12.8.1

    1drv.ms/.../s!AoWBm1IVwoG3g6cHnYAR3Aoj-Wa31w

    谢谢你

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:  

    已在我们的网络上阻止该 Sharelink。 您能否直接在 E2E 回复中包含.zip 文件夹?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    这是 zip 文件

    e2e.ti.com/.../AEC_5F00_V6_5F00_377S_5F00_CCS12.8.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    感谢您提供这些文件。 我曾尝试将工程导入到我版本的 CCS v20中、结果似乎是 CCS 将您的工程解释为只是一个文件夹而不是 CCS 工程。

    您是否能够尝试从基于 Eclipse 的 CCS 中重新导出工程、以及确保包含用于导出所有引用的文件夹和文件的选项、从而确保所有文件都包含在内。 然后、可以尝试重新导入新的已导出项目吗?  

    如果不起作用、您似乎需要从 SDK 导入基本工程模板、然后从另一个工程中添加所有文件。 休假结束后、我需要联系我们的 CCS 团队

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、有任何关于我的问题的消息吗?

    是的、我可以导入基本模板并添加我的代码、但在这种情况下、我会松散许多代码版本的所有编译选项、并且文件排除了每个编译选项的设置。

    这是一件我尝试去思考的事情。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    我已经看到这个问题出现在其他项目中、我目前正在与 CCS 团队讨论以澄清这一问题并找到根本原因。 我应该很快回复您

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    非常感谢您的耐心。 我已经测试了您的项目的各种改动、现在已使该项目处于工作状态、CCS 20认为这是一个有效的项目

    为此、请在您的.project 文件中删除以下几行代码

    	<filteredResources>
    		<filter>
    			<id>1718117319536</id>
    			<name></name>
    			<type>26</type>
    			<matcher>
    				<id>org.eclipse.ui.ide.multiFilter</id>
    				<arguments>1.0-name-matches-false-false-.svn</arguments>
    			</matcher>
    		</filter>
    		<filter>
    			<id>1718117319536</id>
    			<name></name>
    			<type>26</type>
    			<matcher>
    				<id>org.eclipse.ui.ide.multiFilter</id>
    				<arguments>1.0-name-matches-false-false-.git</arguments>
    			</matcher>
    		</filter>
    	</filteredResources>

    为方便起见、此处是文件

    e2e.ti.com/.../.project

    您可以在工程导入到 CCS 20后进行此修改。 编辑后、请重启 CCS、这样项目现在应该注册为 CCS 项目、并且可以进行编译和调试