This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:电源时序澄清

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456108/tms320f28377s-power-sequencing-clarification

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

嗨、团队:

在相关主题上、我们有一些关于部件上电的问题。

在设计中、VDD 为1.2V。 VDDOSC/VDDIO/VDD3V3FL 连接到3.3V。

其中一项设计在 VDDOSC/VDDIO/VDD3V3FL 之后将 VDD 斜坡(1.2V)的启动延迟了1毫秒、并具有较高的启动斜升速率。

否则、VDD 和 VDDOSC/VDDIO/VDD3V3FL 始终处于通电/断电状态。

请查看下面的图片。

 

在这种情况下:

上电时、当 VDD 关闭1ms 时、VDDOSC 将通电。

在低于2000v/s 的稳定状态下、前10us 内 VDD 的初始斜升速率为26kv/s

这是否满足要求:  

"必须同时打开和关闭 VDDOSC 和 VDD。 当 VDD 关闭时、VDDOSC 不能通电。"

电源斜升速率介于330和10^5V/s 之间

感谢您的支持、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:  

    有任何相关更新?

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDDOSC 和 VDD 应同时通电和断电。 如果 VDDOSC 上电而 VDD 未上电、INTOSC1和 INTOSC2将存在累积且持续的向下频率漂移、如器件勘误表: https://www.ti.com/lit/er/sprz422k/sprz422k.pdf第29页所述。  然而、只有当 INTOSC 被用作主时钟源时、这才会影响应用

    电源应在10ms 内斜升至完整的电源轨。   这两个稳压器都需要满足330和10^5V/s 的斜升速率规格 它们可以采用不同的斜升值、但 在斜升期间 VDD 应保持不高于 VDDOSC 0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    我不认为我在最初的提问中非常清楚、抱歉。  

    上电时、当 VDD 关闭1ms 时、VDDOSC 将通电。

    请参阅下图。

     

    这是什么问题吗?

    此致!
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个问题、因为  VDDOSC 和 VDD 应同时上电、如数据表和器件勘误表中所述。