This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLA 无法运行

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460029/tms320f28388d-cla-won-t-run

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

               我已经创建了一个仅执行 MSTOP 的简单 CLA 任务。  我正在尝试使用 MIFRC 寄存器中的 Software start 来运行它。  我可以在 MIFR 中看到任务中断挂起、但它永远不会执行。  CLA 的 PC 为0x0000。  使用 CPU1.SYSCLK 的 PIE 和 LSx RAM 等正在工作。  CpuSysRegs.PCLKCR0.CLA1为1。  所以 CLA 应该会获得一个时钟。  MVECTx 中的向量是正确的、而且正在启动任务的向量地址处的机器代码对于 MSTOP 指令也是正确的。  是否还需要设置其他内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我找到了。  我缺少 MIER 寄存器的设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    很高兴听到您解释清楚了、我将关闭该主题。

    此致、

    Delaney