请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具与软件:
您好!
我已经创建了一个仅执行 MSTOP 的简单 CLA 任务。 我正在尝试使用 MIFRC 寄存器中的 Software start 来运行它。 我可以在 MIFR 中看到任务中断挂起、但它永远不会执行。 CLA 的 PC 为0x0000。 使用 CPU1.SYSCLK 的 PIE 和 LSx RAM 等正在工作。 CpuSysRegs.PCLKCR0.CLA1为1。 所以 CLA 应该会获得一个时钟。 MVECTx 中的向量是正确的、而且正在启动任务的向量地址处的机器代码对于 MSTOP 指令也是正确的。 是否还需要设置其他内容?
谢谢!
据