This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-PIPE_REGS EVM:这些位的 SOM 寄存器是什么意思?

Guru**** 2616015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459915/f29h85x-som-evm-what-does-these-bits-of-pipe_regs-registers-mean

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

这些位代表什么 ?如何在项目中使用 linkOwner、ContextID、apiLinkID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihao:

    HwiP_PARAMS_ struct 的突出显示部分似乎是这些字段的正确配置。 TRM 的以下屏幕截图说明了与 owner_link 和 API_link 相关的基于链路的中断保护概念:

    您可能已经注意到、 pipe INT_link_owner_y。 owner_link 和 pipe INT_link_owner_y。 API_LINK 类似于 SSU AP_CFG_J APILINK 等效于 SSU  AP_CFG_J 与管道操作相关的 LinkID。

    上下文 ID  是指将中断配置为 在为特定操作系统应用设计的不同上下文(时隙分离)中发生。 这可以保留为 大多数(如果不是 所有)应用程序的默认上下文0。 TRM 的以下屏幕截图说明了这一概念。

    此致、

    Aishwarya.