This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:针对 EtherCAT 和 HRPWM 要求的 AM263与 TMS320F28388D 比较

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459556/tms320f28388d-am263-vs-tms320f28388d-for-ethercat-and-hrpwm-requirement

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

我发现这两个模块都能够实现低于 ns 的 PWM (最好是150ps 宽度)并支持 EtherCAT 从站。 我在 EtherCAT 网络中需要大约50多个从站、我将有一台 PC 作为节点网络主站、消息会比较小(每个数据报有效载荷可能200-300字节)、我想知道其中的哪些模块可能会更好地实现这些目标以及其他一些目标:

-需要约10-20个 GPIO
-需要约10-20个 ADC 通道
-强烈倾向于 QFP 或 QFN 而不是 BGA (我想从 TMS320中得到的东西)
-需要 EVAL 板才能启动
-需要50个从器件的 PWM 同步,但不精确的同步,如果可能的话,我希望他们交错50至300 ns,例如:0、+150 ns,+220 ns,+200 ns, + 350ns。 从而使抖动受限。 我在 Beckhoff ESC 读取的抖动很低、比如<20ns、特别是 AM263x、我相信它的抖动为30ns。
-起初,我认为它们能够支持 EtherCAT G,我在一个论坛上发现 Sitara 处理器可能会在将来的更新中包含与 EtherCAT G 的兼容性
-可以支持
-用于电流控制的比较器模块
-软件支持会很好,也许对于哪个模块有更多的 SDK 支持会有一些建议,以缩短开发时间。 我正在读取一个使用 Sitara 处理器设置 EtherCAT 网络的项目。 也许您知道其中一个上的 HRPWM 是否更可靠等

此时、我的搜索已将我引导至这两个模块、如果您能提供一些输入来帮助我完成、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千兆位 EtherCAT 尚未成为标准、我想在一段时间内也不会成为标准。

    考虑到您不想使用 BGA、您应该关注提供176 QFP 选项且基于 F28388或 F28P65的系统。  

    基于 F28的 EtherCAT 直接将 Bechkhoff IP 用作设备上的外设。  Sitara 器件使用 ICSS 可编程实时单元构建 EtherCAT 解决方案。  

    不清楚您是否在执行电机控制、但 C2000Ware-MotorControl-SDK 中提供了 F28的示例

    版本说明

    此设计位于 SDK 中、展示了 PC EtherCAT 到 F28388、它通过 FSI 接口为多个其他基于 F28x 的电机驱动器提供电机控制和外部环路控制

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02006

    这里是针对 C2000/F28的 EtherCAT 培训系列  

    C2000实时控制器 EtherCAT |德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris:我还向 TI 德国工业 通信团队提问 (即 (21) Thomas Leyrer 的个人资料- Thomas Leyrer - TI E2E 支持论坛)-他们 很快就没有从 Beckhoff 和/或 ETG 听说过有关 EtherCAT G 规范发布的任何官方消息。

    此致

    Jim Mrowca (前 TI '82-'97)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们具有相同的源