请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DH 工具与软件:





大家好、专家、我想在项目中使用28p65-EtherCAT、但项目 I/O 端口资源有限。 该代码是根据 EtherCAT 用户指南 SSC 生成的、这是代码中的 GIPO 引脚配置、我想有大约39个、其中如果配置了外部输入、时钟可以更小。 我主要实现高速海量数据传输、我想至少使用几个 IO 端口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:





大家好、专家、我想在项目中使用28p65-EtherCAT、但项目 I/O 端口资源有限。 该代码是根据 EtherCAT 用户指南 SSC 生成的、这是代码中的 GIPO 引脚配置、我想有大约39个、其中如果配置了外部输入、时钟可以更小。 我主要实现高速海量数据传输、我想至少使用几个 IO 端口