This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:f28p65x_CPU1_echoback_solution-esc

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459065/tms320f28p650dh-f28p65x_cpu1_echoback_solution-esc

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

大家好、专家、我想在项目中使用28p65-EtherCAT、但项目 I/O 端口资源有限。 该代码是根据 EtherCAT 用户指南 SSC 生成的、这是代码中的 GIPO 引脚配置、我想有大约39个、其中如果配置了外部输入、时钟可以更小。 我主要实现高速海量数据传输、我想至少使用几个 IO 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ECAT 使用时需要大多数信号。 我将在下面列出可选的 ESC 相关信号。

    • 链路活动输出信号
    • 同步和锁存信号
    • 运行/错误 信号

    此致!

    Kevin