This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D 是否可用作 EtherCAT 主站

Guru**** 2615175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451659/tms320f28388d-can-tms320f28388d-be-used-as-ethercat-master

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!  

我已尝试将 TMS320F28388D 用作 EtherCAT 从站、并在 PC 中将 TwinCAT 用作 EtherCAT 主站。 我想知道是否 可以使用两个基于 TMS320F28388D 的控制器卡来执行 EtherCAT 主从通信? 如果可以、是否有任何资源详细说明了将同一器件用于 EtherCAT 主站的可能性? EtherCAT 主站协议栈代码是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28388D

    工具与软件:

    您好!  

    我想知道是否有任何基于 TI 的控制器可以用作 EtherCAT 主站、并将 TMS320F28388D 用作 EtherCAT 从站。 如果是、请推荐任何有用的应用手册/文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS320F28388D 不能用作 EtherCAT 主器件、而只能用作从器件。 有些 TI Sitara MPU 可用作 EtherCAT 主站。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sapna、  

    正如 Kevin 提到的、 TI Sitara MPU 可用作 EtherCAT 主设备/主设备。   如需了解我们在 Sitara MPU (特别是 AM6x 系列)上支持 EtherCAT 主器件/主器件的更多信息、请访问 e2e.ti.com/.../faq-how-to-setup-an-ethercat-network-using-ti-processors。

    您是否正在寻找作为 EtherCAT 主设备/主设备运行的 TI 器件选件?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否包括 AM263x、以便像 AM243x 一样作为 EtherCAT 主器件/主器件运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    根据我的理解、AM263x 和 AM243x 支持作为 EtherCAT 从器件/子器件运行、而不是作为 EtherCAT 主器件/主器件运行。  

    理论上、只要 EtherCAT 主站栈在 R5内核上运行、AM243x 还可以支持作为 EtherCAT 主站/主设备运行;但是我们尚未对此进行测试、仅将 AM64x 作为在 R5内核上运行的 EtherCAT 主站进行了测试。  

    AM243x 和 AM64x 的主要区别在于、AM64x 具有 A53内核和 R5内核。

    对于 AM263x、我建议创建另一个 E2E 主题、因为我没有合适的专业知识来评论其对 EtherCAT 主器件/主器件的支持。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daolin:-我认为第三方 Aconis 技术可能会许可在 R5上运行的 EtherCAT EC Master。 美国波士顿的 Acontis 联系人是 Jon Waters .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    感谢您为 Acontis 提供此联系信息。  

    我目前的理解是、我们不在 AM6x 器件上提供 EtherCAT EC 主站。 计划将 AM6x 器件用作 EtherCAT EC 主站的客户负责确定哪个 EtherCAT 主站协议栈适合其应用、并根据其选择使用的协议栈获取任何必要的许可。 我们在 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424136/faq-how-to-setup-an-ethercat-network-using-ti-processors 中的传播讯息应该指明这一点 

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道林-你是对的。 少数 EtherCAT 第三方 IP 提供商会对 EtherCAT 主站实施收取费用(他们还会向 ETG 和 Beckhoff 支付该功能的许可证版税)。 并非所有半导体公司都正式支持免费的 EtherCAT 主站实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 确认我的理解。

    -道林