This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-VIENNARECT:BUILD 3稳态输出电压振荡

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458709/tievm-viennarect-build-3-steady-state-output-voltage-oscillation

器件型号:TIEVM-VIENNARECT

工具与软件:

您好!

测试条件:

对于构建3配置、我在稳态下遇到输出电压振荡。 它在高达基准值的80%时正常工作、但除此之外、它开始振荡、且输入电流变为非正弦电流。

对于构建2、它在高达2kW 时运转良好、这确认了闭合电流环路运行正常。

我还尝试了使用试错方法调整构建3的 P 和 I GAIN 值、以缓解振荡、但稳态行为没有改善。

我已经添加了构建3的稳态振荡波形(图1和2 -黄色- R 相电流绿色 VBUSP (+VE)) 以及构建2的波形以供您参考(黄色- IP R 相电流绿色- VBUSP (+VE)橙色- VBUSN (-VE))。

请提供您对上述问题的意见。

此致、
Vignesh