This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-VIENNARECT:BUILD 3:输出电压振荡问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457134/tievm-viennarect-build-3-output-voltage-oscillation-issue

器件型号:TIEVM-VIENNARECT
Thread 中讨论的其他器件:SFRA

工具与软件:

您好!

测试条件: 输入电压:80 VAC RMS、输出设定电压:200 V、负载:300欧姆。

在使用200V 的基准设定电压进行构建3测试期间、输出电压和输入电流开始以50V 的纹波振荡。不过、该器件在构建2中运行良好。

我附上了图片供您参考。

波形1、2 -构建3中的振荡问题。

我已经降低了比例增益和积分增益、但是振荡没有改善。

请提供您对上述问题的建议。

此致、

Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vigesh:

    1.能否确认您是否已在设计指南中的指定条件下运行硬件。 这有助于我们消除任何硬件问题

    构建2波形看起来是否正常?

    随着 VOUT 持续减小、似乎缺少控制器。 请在指定负载下进行测试、以确认硬件正常。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    感谢您的答复!

    我通过运行构建2配置确认了硬件正常工作、并连接了构建2输入 R 相电流、开关节点与输出电压的波形、以供您参考。

    请就上述问题提供您的建议。

    此致、

    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:  

    VOUT 看起来很好。 我发现当前存在一些不一致之处:

    1. C1 (输入电流)在输入电压较低的情况下,可以看到如下所示的整流电流信号。 请在 R、Y 和 B 相位中再次确认 是否正确纠正?

    2.在构建2中调整其参考值后的电流(黄色)是否为正弦值?  

    2.我假设您使用的是 TIDM1000硬件、您是否能够在设计指南上指出的类似测试条件下执行构建2和构建3并比较这些波形? 如果您使用定制硬件、我建议 检查中所示的电流波形。  

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    感谢您的答复!

    1. R、Y 和 B 整流电流看起来相似、并且整流运行良好。 我已验证输入电压高达115V AC 的整流。

    2. 我已经在构建2中更改了电流基准、它运转良好并且出现正弦。 我已经验证了构建2配置、在输入电压为90Vac 且功率为2kW 时电流基准为0.21。

    3. 我无法执行构建3中所述的类似测试、因为根据设计指南(TIDM1000)、Vout 基准为600V、接近于 MOSFET 的击穿电压、因此我将基准电压设置为380V。 对于构建2、我提供了上面的详细信息。

    我已经附上2kW 的构建2波形供您参考。

    我期待您就构建3中的电压振荡问题做出回复。

    此致、
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于构建3、您是否还能查找从外部电压环路生成的基准电流是多少。  

    如果通过使用确定的基准电流运行构建2、上述值是有意义的、那么在 A 和 B 区域中观察到的 PWM_dutyPU 是什么?  

    2.另外、电压环路频率是多少、  &电流环路频率?

    3.如果以上内容看起来不错,  

    A --> B 作为区域波形的变化看起来很好。 可以运行 SFRA 以确认控制是否效果良好。  

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    1.您是否有机会观察电压环路输出? 这将提供有关振荡的根本原因的明确信息。

    2.如果您对自己的系统做过一些仿真,是否可以检查系统 在上述测试条件下是否稳定?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    感谢您的答复!

    1. 您是否有机会观察电压环路输出? 这有助于明确了解振荡的根本原因。

    遗憾的是、当我在切换期间尝试连接调试器时、尽管仿真器前面有一个隔离器、调试器仍然不停地断开。 因此、我无法监控电压环路输出。 我还尝试添加铁氧体磁珠、但在切换期间 CCS 调试器窗口仍然无法连接。

    1. 您以前是否有过任何系统仿真? 如果是、您能否验证系统在上述测试条件下是否稳定?

    我目前没有任何系统的仿真。 如果 TI 有 Vienna 整流器的仿真文件、您能否提供它? 这将非常有助于我调试问题。

    对于上一个问题:

    • 区域 A: 该模块作为整流器运行。
    • 区域 B: 该模块开始开关。

    我的电压环路频率为10kHz、电流环路频率为200kHz (我的开关频率)。

    我无法使用 SFRA、因为正如我前面所提到的、调试器在切换期间会断开连接。

    我怀疑饱和可能会导致电压环路振荡。 这是因为在构建3中为电压误差添加了一个饱和块。

    请尽快就上述问题发表您的意见吗? 此外、如果 TI 有任何相关的仿真文件、如果您出于调试目的共享它们、我将不胜感激。

    此致、
    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:  

    1.可以从 RAM 而不是闪存运行吗? 只是为了看看任何优势。 检查调试器是否断开连接的步骤很少: https://www.ti.com/lit/an/spracf0c/spracf0c.pdf?ts = 173644945218&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2.遗憾的是、此 TI 设计没有仿真文件。

    3.我同意饱和也许你运行在错误的 Vbus 尝试更改为一个不同的值看任何进一步。  

    遗憾的是、没有模拟或计算它用来识别误差的衍射。 至少、我想您在设计定制板时可能需要组件计算表。 请确保这些想法合理。  

    如果您需要有关 TIDM1000固件或设计的任何进一步帮助、请告诉我。   

    此致、

    Uttam