Other Parts Discussed in Thread: SFRA
Thread 中讨论的其他器件:SFRA
工具与软件:
您好!
测试条件: 输入电压:80 VAC RMS、输出设定电压:200 V、负载:300欧姆。
在使用200V 的基准设定电压进行构建3测试期间、输出电压和输入电流开始以50V 的纹波振荡。不过、该器件在构建2中运行良好。
我附上了图片供您参考。
波形1、2 -构建3中的振荡问题。
我已经降低了比例增益和积分增益、但是振荡没有改善。
请提供您对上述问题的建议。
此致、
Vignesh。