请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ 主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
hi champs、
我是为我们的客户提出这个问题。
在数据表 SPRUJ53B 中、显示 A5表示 HPMXSEL=5、这是错误的。 是 LPMXSEL=5吗?

它显示 HPMXSEL=4和 LPMXSEL=4的情况下 A5、并且与上面和下面的 SysConfig GUI 不同。

在 SysConfig GUI 中、(CCS 12.8.1 + C2000ware V5.04)
但用户发现它的函数不起作用。

哪 一个是正确的?