This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:对于56RSH 中的 CMPSS2LP、SysConfig 设置与 A5中的数据表不匹配

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458597/tms320f28p550sj-sysconfig-setting-not-match-with-datasheet-in-a5-for-cmpss2lp-in-56rsh

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

在数据表 SPRUJ53B 中、显示 A5表示 HPMXSEL=5、这是错误的。 是 LPMXSEL=5吗?

它显示 HPMXSEL=4和 LPMXSEL=4的情况下 A5、并且与上面和下面的 SysConfig GUI 不同。

在 SysConfig GUI 中、(CCS 12.8.1 + C2000ware V5.04)

但用户发现它的函数不起作用。

哪 一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!  

    感谢您的耐心。

    对于56引脚封装、A5连接到 CMP2 (HMXSEL=5)/CMP2 (LPMXSEL=5)。因此、SysConfig GUI 在这里是错误的。 我会向团队报告、以便在下一版本中纠正。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    我在上面显示的数据表中的图14-1也是错误的。

    还请更正该问题。

    韦恩