This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:在对 MCU 进行几次编程后、TMDSEMU110-U 会突然中断

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458479/tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-broke-somehow-after-few-times-programming-mcu

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们正在使用  TMDSEMU110-U 对 M0器件进行编程

此探头提供3.3V 电源、 辅助连接器上的 TGTSUPPLYOUT (引脚3/4)和 GND (引脚5/13)连接到相应的3.3V/GND 位置。  

他们正在通过热插拔对器件进行编程、然后 XDS-110在几次编程后会以某种方式损坏。 不确定探头损坏的原因。

客户尝试找到 XDS-110上的器件损坏了、U8温度。 似乎高于热风枪下的其他热风枪。 准确度。

问题:  

1.什么是 U8设备? 从热温度来看、U8是否可能损坏、是否会导致 XDS-110损坏?

2.可以联系以获取完整的 TMDSEMU110-U 原理图?

3.如果客户想要在 MCU 和 XDS110之间添加一个额外的隔离器电路来隔离信号、以防止 JTAG 再次损坏。 是否有推荐的隔离电路参考?  或者推荐采用 JTAG 连接的电路、以使其在 ESD 中更加稳健?

4.如果探头破损,我们是否有售后服务? 如果客户需要维修、我应联系哪个团队?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johnny、

    这位专家 目前不在办公室、因此请预计到下周回复会有所延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champ:

    您是否 推荐在 MCU 和 XDS110之间使用隔离电路来参考? 或者任何建议的具有 JTAG 连接的电路、以便从 ESD 优先获得更强的可靠性?

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我现在离线通过电子邮件向您发送原理图。

    您是否 推荐在 MCU 和 XDS110之间使用隔离电路来参考? 或者推荐采用 JTAG 连接的电路、以便从 ESD 优先获得更高的可靠性?

    您可以查看 F280013X launchpad 上的隔离电路。

    我来自 ASM BU、可重新分配。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    4. 如果探头损坏、我们是否有售后服务? 如果客户正在寻求维修、我应该联系哪个团队?

    我们不为 EVM 提供退货/维修服务。 我们没有向客户推荐维修店。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    我建议查看 LP-MSPM0G3507上的 XDS110到 MCU 连接。 您可以在 EVM 用户指南中找到原理图。 添加一些 ESD 保护二极管。