This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:对于 F28P550SJ9PZ、CAN PWM 外设时钟速率可配置为100MHz

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460612/tms320f28p550sj-can-pwm-peripheral-clock-rate-be-configured-to-be-100mhz-for-f28p550sj9pz

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好!

我们正在使用 MCU F28P550SJ9PZ、该器件是100引脚封装、系统时钟速率为150MHz。

默认情况下、微处理器中的 PWM 外设时钟速率为150MHz。 我们想要找到一种方法将其配置为适用于我们的应用的100MHz、但我们还没有找到实现方法。

TI 的用户手册(SPRUJ53B)中提供了许多基于100MHz PWM 时钟速率假设的示例、但到目前为止、我能够 更改 PWM 时钟速率的唯一寄存器是 TBCTL (位'CLKDIV'或'HSPCLKDIV')。 根据它们提供的值、我无法将其重新配置为具有100MHz。

请提供您的输入、让我们知道这是否可以实现;如果可以、我应该如何配置它?

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    SYSCLK 直接进入 ePWM 模块、然后您有 HSPCLKDIV 和 CLKDIV 将 SYSCLK 缩减到所需的频率。

    如果通过使用这些分频器无法获得100Mhz、则需要更改 SYSCLK 本身

    谢谢