请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ 工具与软件:
您好!
我们正在使用 MCU F28P550SJ9PZ、该器件是100引脚封装、系统时钟速率为150MHz。
默认情况下、微处理器中的 PWM 外设时钟速率为150MHz。 我们想要找到一种方法将其配置为适用于我们的应用的100MHz、但我们还没有找到实现方法。

TI 的用户手册(SPRUJ53B)中提供了许多基于100MHz PWM 时钟速率假设的示例、但到目前为止、我能够 更改 PWM 时钟速率的唯一寄存器是 TBCTL (位'CLKDIV'或'HSPCLKDIV')。 根据它们提供的值、我无法将其重新配置为具有100MHz。
请提供您的输入、让我们知道这是否可以实现;如果可以、我应该如何配置它?
谢谢!
Frank