This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:XDS110是否与 TMS320F28379D 兼容以进行实时探测

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457667/tms320f28379d-is-xds110-is-compatible-for-tms320f28379d-for-real-time-probing

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我正在使用 TMS320F28379D、并使用 XDS100进行调试、但问题是由于一些干扰而断开连接、 我当时正在寻找在执行时不停止程序的实时探测控制器、但无法通过 XDS100实现、所以我当时在寻找 XDS110、但找不到与将 XDS110连接到 F28379D 相关的资源、因此帮助我获得资源、并告诉我是否可以使用 XDS110进行实时探测而不停止程序执行、并且我可以找到 XDS110和 F28379D 的硬件接口。