工具与软件:
我正在使用 TMS320F28379D、并使用 XDS100进行调试、但问题是由于一些干扰而断开连接、 我当时正在寻找在执行时不停止程序的实时探测控制器、但无法通过 XDS100实现、所以我当时在寻找 XDS110、但找不到与将 XDS110连接到 F28379D 相关的资源、因此帮助我获得资源、并告诉我是否可以使用 XDS110进行实时探测而不停止程序执行、并且我可以找到 XDS110和 F28379D 的硬件接口。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在使用 TMS320F28379D、并使用 XDS100进行调试、但问题是由于一些干扰而断开连接、 我当时正在寻找在执行时不停止程序的实时探测控制器、但无法通过 XDS100实现、所以我当时在寻找 XDS110、但找不到与将 XDS110连接到 F28379D 相关的资源、因此帮助我获得资源、并告诉我是否可以使用 XDS110进行实时探测而不停止程序执行、并且我可以找到 XDS110和 F28379D 的硬件接口。
您好!
除非明确启用实时模式、否则驱动程序将在连接时自动发出暂停命令(即使调试器或 GEL 不是如此)。
请在启用实时模式的情况下尝试以下操作:

请确保同时关闭调试设置中的"Halt the target on connect"。
有关如何在不复位的情况下进行连接的说明:
此致、
Ben Collier