Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE、 TMS320F28388D
工具与软件:
我目前正在尝试对 TIDM-1000 3相 Vienna 整流器进行编程并开始测试、其中使用 MCU063B-003作为控制器卡。 从我所发现的内容中可以看出、此卡使用的是 TMS320F28388D C200微控制器。 在 Code Composer Studio v12_1中查看 Resource Explorer 时、可以在 C2000Ware Digital Power SDK 5.03.00.00下找到 TIDM-1000页面、其中提供了导入 F28388工程的选项。 在完成此过程时、我会收到 Select Device 通知(随附的屏幕截图)、其中告诉我 SysConfig 在命令行中指定了一个 F28004x 器件、并且只提供从该系列中选择器件的选项。 项目将会编译、我可以在器件上的调试模式下运行、尽管我尚未实际将20V 连接到整流器。 我的困惑是为什么在我专门导入 F28388工程时要求我选择 F28004x 系列器件? 这是预期行为吗?如果是、应该选择哪个 F24008x 器件?