This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:正在导入 F28388D 工程、但 SysConfig 指定了 F28004x 系列

Guru**** 2615495 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461798/tidm-1000-importing-f28388d-project-but-sysconfig-is-specifying-f28004x-family

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARETMS320F28388D

工具与软件:

我目前正在尝试对 TIDM-1000 3相 Vienna 整流器进行编程并开始测试、其中使用 MCU063B-003作为控制器卡。 从我所发现的内容中可以看出、此卡使用的是 TMS320F28388D C200微控制器。 在 Code Composer Studio v12_1中查看 Resource Explorer 时、可以在 C2000Ware Digital Power SDK 5.03.00.00下找到 TIDM-1000页面、其中提供了导入 F28388工程的选项。 在完成此过程时、我会收到 Select Device 通知(随附的屏幕截图)、其中告诉我 SysConfig 在命令行中指定了一个 F28004x 器件、并且只提供从该系列中选择器件的选项。 项目将会编译、我可以在器件上的调试模式下运行、尽管我尚未实际将20V 连接到整流器。 我的困惑是为什么在我专门导入 F28388工程时要求我选择 F28004x 系列器件? 这是预期行为吗?如果是、应该选择哪个 F24008x 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    请使用非功率套件版本项目打开。  

    最新版 C2000ware DPSDK - SysConfig 版本存在问题。 与该解决方案无关。

    谢谢、此致、

    Uttam