This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:引导加载程序

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453899/tms320f28027-bootloader-program

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你好、我使用了
f:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2802x0\examples\structs\F28027_flash_kernel
1、询问为什么 F28027引导加载程序不需要刻录到芯片中、但也可以通过串行端口刻录应用程序。 引导加载程序是如何进入芯片的?
2.现在我想通过 CAN 通讯进行升级 如何更改硬件或软件? F28027本身没有 CAN 功能。
必须首先编写代码才能引用 serial_flash_programmer.sln? 是否有相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.引导加载程序默认加载到 RAM 中并从 RAM 运行、它接收应用程序映像、然后将其编程到闪存中。

    2.此设备不支持 CAN。

    3.请参阅 C2000微控制器的串行闪存编程(修订版 H)

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听到你的声音  、所以我要将这个主题标记为已解决。

    此致!

    Alex