Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
你好、我使用了
f:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2802x0\examples\structs\F28027_flash_kernel
1、询问为什么 F28027引导加载程序不需要刻录到芯片中、但也可以通过串行端口刻录应用程序。 引导加载程序是如何进入芯片的?
2.现在我想通过 CAN 通讯进行升级 如何更改硬件或软件? F28027本身没有 CAN 功能。
必须首先编写代码才能引用 serial_flash_programmer.sln? 是否有相关文档?