This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TMS320F28P650DK

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462509/tmdsemu110-u-tms320f28p650dk

器件型号:TMDSEMU110-U

工具与软件:

您好!

我能否将 UART TX 和 RX 从 MCU 连接到 CTI -20连接器、并连接到 XDS110调试探针上的标准5引脚 JTAG 连接器? 或者我是否必须使用辅助连接器才能使用 UART?

如果是、我如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    您将必须使用辅助调试接口。  有关配置的更多详细信息、请参阅 XDS110调试探针指南。

    此致!
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、谢谢。 电流消耗。  例如、我能否通过调试器使用 PuTTY 等开源终端仿真器? 我基本上是否会使用调试器的 COM 端口在 PuTTY 中通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、您能够使用调试器的 UART COM 端口进行通信。

    此致!
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。