This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:当前未安装产品 c2000ware_software_package v0.0、并且没有兼容的版本可用。 请安装此产品或兼容版本。

Guru**** 2613375 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462650/tms320f28388d-product-c2000ware_software_package-v0-0-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available-please-install-this-product-or-a-compatible-version

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我已安装 CCS v12.2。

我还安装了 CM2000ware (5.0.4)。

ti 文件夹中同时提供上述选项。

但是、当我尝试导入工程时、仍然收到下面的屏幕截图所示的错误。

当前未安装产品 c2000ware_software_package v0.0、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。"

我还需要做其他什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查 C2000Ware 是否列在 CCS 的产品下。  

    这可以在 CCS 中完成、请浏览到"Window"->"Preferences"->"Code Composer Studio"->"Products"

    此致

    Siddharth