This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用哪个编译器与哪个版本的 CCS 来为 TMS320F2833x 构建工程

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462715/tms320f28335-which-compiler-to-use-with-which-version-of-ccs-to-build-project-for-tms320f2833x

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我有旧工程、现在必须编译、所以要寻找编译器来编译工程。

在.ccpproject 文件下, codegenToolversion 值="5.2.3", 如果我的理解是正确的,它似乎使用了 C2000 v5.2.3编译器。

但我在任何地方都看不到这个编译器,甚至连网上都看不到,

指导我应该使用哪个 CCS 版本和哪个编译器版本来构建此旧工程?

提前感谢

(位紧急)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您应能够将工程迁移到可用于 CCS 的最新工具链。 它附带更新的编译器、应该会允许您构建应用程序。 您试过这个吗? 是否有具体原因继续使用上述版本?

    为了便于将来参考、可在以下网站上查看所有受支持的编译器版本: https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT 

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划使用相同的 CCS 和编译器版本,因此无需更改项目设置和之前所做的一切。 与我们需要构建的相同。 在项目文件夹中、了解之前使用过哪些 CCS 和编译器版本。

    我现已安装 CCS V9和 C2000_18.12.1 LTS、我正在尝试生成这些内容、但引发错误。

    我希望我使用的是正确的版本。

    我遇到以下错误

    请告诉我、如何解决这些问题?

    我怀疑我没有使用正确的编译器。

    提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    试图建造、但总是失败…

    如需参考、请检查以下编译日志:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安州市

    将来、除非有要求、否则请勿在主题中发布代码或错误消息。 它让螺纹紧紧夹住、使其难以阅读。 如果要共享控制台日志、请以附加文件的形式进行共享。

    至于问题、它与编译器无关。 我认为这与您的映像中的指定文件的路径有关、并带有错误。 请确保可以解析引用文件和库的路径。

    您能否确认您使用的是哪个版本的 C2000Ware?

    此致、

    Ozino