Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我有旧工程、现在必须编译、所以要寻找编译器来编译工程。
在.ccpproject 文件下, codegenToolversion 值="5.2.3", 如果我的理解是正确的,它似乎使用了 C2000 v5.2.3编译器。
但我在任何地方都看不到这个编译器,甚至连网上都看不到,
指导我应该使用哪个 CCS 版本和哪个编译器版本来构建此旧工程?
提前感谢
(位紧急)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我有旧工程、现在必须编译、所以要寻找编译器来编译工程。
在.ccpproject 文件下, codegenToolversion 值="5.2.3", 如果我的理解是正确的,它似乎使用了 C2000 v5.2.3编译器。
但我在任何地方都看不到这个编译器,甚至连网上都看不到,
指导我应该使用哪个 CCS 版本和哪个编译器版本来构建此旧工程?
提前感谢
(位紧急)
大家好、
您应能够将工程迁移到可用于 CCS 的最新工具链。 它附带更新的编译器、应该会允许您构建应用程序。 您试过这个吗? 是否有具体原因继续使用上述版本?
为了便于将来参考、可在以下网站上查看所有受支持的编译器版本: https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT
此致、
Ozino
计划使用相同的 CCS 和编译器版本,因此无需更改项目设置和之前所做的一切。 与我们需要构建的相同。 在项目文件夹中、了解之前使用过哪些 CCS 和编译器版本。
我现已安装 CCS V9和 C2000_18.12.1 LTS、我正在尝试生成这些内容、但引发错误。
我希望我使用的是正确的版本。
我遇到以下错误



请告诉我、如何解决这些问题?
我怀疑我没有使用正确的编译器。
提前感谢...