This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:有关 PMBus 和 SYSCFG 的问题

Guru**** 2762545 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462608/tms320f280039c-questions-about-pmbus-and-syscfg

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

CCS:12.8.0.00012  

SYSCFG:1.21.2

根据技术参考手册、需要将 PMBus 的 GPIO 配置为正常模式。

但是、在 syscfg 中将 GPIO 配置为正常模式时、将显示一条错误消息、并且只能将其配置为 OD 模式。 在 OD 模式下、PMBus 无法正常工作。

这是一个错误吗? 或者我的配置是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YuanZe、

    感谢您的大力支持。 您是否正在使用最新的 SysConfig GUI?

    我将测试您解释的场景、并告知您。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、syscfg 版本为1.21.2。

    谢谢