Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
CCS:12.8.0.00012
SYSCFG:1.21.2
根据技术参考手册、需要将 PMBus 的 GPIO 配置为正常模式。

但是、在 syscfg 中将 GPIO 配置为正常模式时、将显示一条错误消息、并且只能将其配置为 OD 模式。 在 OD 模式下、PMBus 无法正常工作。


这是一个错误吗? 或者我的配置是否错误?