This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460381/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027C2000WARE

工具与软件:

 充电期间不会消耗电流、上 MOSFET 关断、下 MOSFET 的脉冲宽度为约5µs (Ton)、频率为20kHz。

我正在使用    TMS320F28027参考设计和800VA 纯正弦波逆变器设计、因为我要使用此设计实现代码、

  e2e.ti.com/.../slaa602a.pdf

 EPWM_setClockPrescaler(myEPWM3_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);
        EPWM_setTimeBasePeriod(myEPWM3_BASE, 2500);
        EPWM_setTimeBaseCounter(myEPWM3_BASE, 0);
        EPWM_setTimeBaseCounterMode(myEPWM3_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);
        EPWM_disablePhaseShiftLoad(myEPWM3_BASE);
        EPWM_setPhaseShift(myEPWM3_BASE, 0);
        EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM3_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 1);
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(myEPWM3_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM3_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 1);
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(myEPWM3_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);

        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM3_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);

        EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM3_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_disableRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM3_BASE);
        EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM3_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_disableFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM3_BASE);
        EPWM_enableInterrupt(myEPWM3_BASE);
        EPWM_setInterruptSource(myEPWM3_BASE, EPWM_INT_TBCTR_ZERO);
        EPWM_setInterruptEventCount(myEPWM3_BASE, 3);
       // EPWM_setDeadBandDelayPolarity(myEPWM3_BASE, EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);
        EPWM_setDeadBandDelayMode(myEPWM3_BASE, EPWM_DB_RED, false);
        EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM3_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_disableRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM3_BASE);
        EPWM_setRisingEdgeDelayCount(myEPWM3_BASE, 0);
        EPWM_setDeadBandDelayMode(myEPWM3_BASE, EPWM_DB_FED, false);
        EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM3_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_disableFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM3_BASE);
        EPWM_setFallingEdgeDelayCount(myEPWM3_BASE, 0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    您使用的是什么参考设计?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayan Ma
    IM:使用"800VA 纯正弦波逆变器参考设计"e2e.ti.com/.../7587.slaa602a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我会将该主题分配给相应的负责人。 为耽误您的时间而道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    您可以引用 C2000wareDPSDK Ware_Digital 中的 C:\ti\c2000\C2000_dv2000_sdk_5_03_00_00\solutions\tidm_hv_1ph_dcac\f28004x\voltagesourceinvlcfltr。 根据电网连接或 VSI 解决方案进行选择。  

    该设计采用 F280049C 器件、可以将上述配置与您的 F280025C 代码进行比较。  

    以下是 PWM 生成的用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/tidub21d/tidub21d.pdf?PWM=1737053914201 ts

    我建议首先比较在开环中运行系统的 PWM 波形。

    谢谢、此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    解决了我的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:  

    您能指出这里的问题是什么吗? 是 ePWM 配置错误还是其他错误?

    此致!

    Uttam