This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:AB 交换问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460823/tms320f2800156-q1-ab-swap-question

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、专家

我们要在 TMS320F280015x 中应用 AB 交换函数、且该芯片只有一组、我们可以使用 LFU 来满足这一要求吗? 是否有成功案例? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将闪存组拆分为3个分区- Bootloader、App 1、App 2。 要启用 LFU、引导加载程序的一部分(闪存 API +调用它的函数)以及 App (需要在 LFU 期间运行的任何 ISR)将需要从 RAM 运行。 这样就可以擦除/编程其他应用程序空间。

    在 C2000Ware 中有一个示例

    引导加载程序: C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\flash\ccs\flash_ex3_sci_flash_kernel

    应用程序: C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\flash\ccs\f28002_lfu_singlebank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sira

    非常感谢您的回复、对于您提到的这种方法、当我们打算编程应用时、我们是否需要生成两个应用十六进制文件、这意味着基于两个链接器文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 每个应用都有自己的链接器文件、此外、引导加载程序还将有自己的链接器文件。