请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800156-Q1 Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
大家好、专家
我们要在 TMS320F280015x 中应用 AB 交换函数、且该芯片只有一组、我们可以使用 LFU 来满足这一要求吗? 是否有成功案例? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、专家
我们要在 TMS320F280015x 中应用 AB 交换函数、且该芯片只有一组、我们可以使用 LFU 来满足这一要求吗? 是否有成功案例? 谢谢。
您可以将闪存组拆分为3个分区- Bootloader、App 1、App 2。 要启用 LFU、引导加载程序的一部分(闪存 API +调用它的函数)以及 App (需要在 LFU 期间运行的任何 ISR)将需要从 RAM 运行。 这样就可以擦除/编程其他应用程序空间。
在 C2000Ware 中有一个示例
引导加载程序: C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\flash\ccs\flash_ex3_sci_flash_kernel
应用程序: C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\flash\ccs\f28002_lfu_singlebank