This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:/boards/TMDSCNCD280049C:资源不在.meta 文件夹下:/boards/TMDSCNCD280049C.syscfg.json

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459718/tms320f280049c-boards-tmdscncd280049c-resource-not-under-a-meta-folder-boards-tmdscncd280049c-syscfg-json

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfigTMDSCNCD280049C

工具与软件:

将现有工程从不同 PC 上的 C2000ware_5_00_00_00导入到新 PC 上的 C2000Ware_5_04_00_00。

编译项目会在标题中抛出错误。 附加的错误快照、编译器包含选项和 SysConfig 基本选项以供参考。

请帮忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请/boards/TMDSCNCD280049C 在 SysConfig 选项中指定"SysConfig"作为板选项。   这样应该可以解决该问题。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Siddharth 的快速响应。

    很遗憾、添加此"/boards/TMDSCNCD280049C 后、仍然存在相同的问题。

    还有什么可能缺失的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉您的回答不正确。  

    请求您共享所用的 syscfg 文件和项目选项、以便更深入地研究这个问题。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /**
     * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
     * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
     * @cliArgs --board "/boards/TMDSCNCD280049C" --context "system" --product "C2000WARE@5.00.00.00"
     * @versions {"tool":"1.17.0+3128"}
     */
    
    /**
     * Import the modules used in this configuration.
     */
    const adc            = scripting.addModule("/driverlib/adc.js", {}, false);
    const adc1           = adc.addInstance();
    const asysctl        = scripting.addModule("/driverlib/asysctl.js");
    const cputimer       = scripting.addModule("/driverlib/cputimer.js", {}, false);
    const cputimer1      = cputimer.addInstance();
    const cputimer2      = cputimer.addInstance();
    const cputimer3      = cputimer.addInstance();
    const device_support = scripting.addModule("/driverlib/device_support.js");
    const epwm           = scripting.addModule("/driverlib/epwm.js", {}, false);
    const epwm1          = epwm.addInstance();
    const gpio           = scripting.addModule("/driverlib/gpio.js", {}, false);
    const gpio1          = gpio.addInstance();
    const memcfg         = scripting.addModule("/driverlib/memcfg.js");
    const spi            = scripting.addModule("/driverlib/spi.js", {}, false);
    const spi1           = spi.addInstance();
    const spi2           = spi.addInstance();
    
    /**
     * Write custom configuration values to the imported modules.
     */
    adc1.$name                          = "ADC_A";
    adc1.adcClockPrescaler              = "ADC_CLK_DIV_2_0";
    adc1.socHighPriorityMode            = "ADC_PRI_THRU_SOC1_HIPRI";
    adc1.enabledSOCs                    = ["ADC_SOC_NUMBER0","ADC_SOC_NUMBER1"];
    adc1.soc0SampleWindow               = 50;
    adc1.soc1SampleWindow               = 50;
    adc1.enabledInts                    = ["ADC_INT_NUMBER1"];
    adc1.enableInterrupt1ContinuousMode = true;
    adc1.enableInterrupt1               = true;
    adc1.soc1Channel                    = "ADC_CH_ADCIN1";
    adc1.interruptPulseMode             = "ADC_PULSE_END_OF_CONV";
    
    asysctl.analogReference        = "INTERNAL";
    asysctl.analogReferenceVoltage = "1P65";
    
    const divider2       = system.clockTree["SYSCLKDIVSEL"];
    divider2.divideValue = 4;
    
    cputimer1.$name           = "myCPUTIMER0";
    cputimer1.enableInterrupt = true;
    cputimer1.emulationMode   = "CPUTIMER_EMULATIONMODE_RUNFREE";
    cputimer1.timerPeriod     = 50000000;
    cputimer1.startTimer      = true;
    
    cputimer2.$name           = "myCPUTIMER1";
    cputimer2.cputimerBase    = "CPUTIMER1_BASE";
    cputimer2.enableInterrupt = true;
    cputimer2.emulationMode   = "CPUTIMER_EMULATIONMODE_RUNFREE";
    cputimer2.timerPeriod     = 100000000;
    cputimer2.startTimer      = true;
    
    cputimer3.$name           = "myCPUTIMER2";
    cputimer3.cputimerBase    = "CPUTIMER2_BASE";
    cputimer3.emulationMode   = "CPUTIMER_EMULATIONMODE_RUNFREE";
    cputimer3.timerPeriod     = 250000000;
    cputimer3.enableInterrupt = true;
    cputimer3.startTimer      = true;
    
    device_support.build = "Release";
    
    epwm1.$hardware                = system.deviceData.board.components.PWM_LOC1;
    epwm1.$name                    = "EPWM_1";
    epwm1.epwmTimebase_hsClockDiv  = "EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1";
    epwm1.epwmTimebase_counterMode = "EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN";
    epwm1.epwm.$assign             = "EPWM1";
    epwm1.epwm.epwm_aPin.$assign   = "hsecDigital.49";
    epwm1.epwm.epwm_bPin.$assign   = "hsecDigital.51";
    
    gpio1.$name             = "LED_31";
    gpio1.qualMode          = "GPIO_QUAL_ASYNC";
    gpio1.direction         = "GPIO_DIR_MODE_OUT";
    gpio1.writeInitialValue = true;
    gpio1.initialValue      = 1;
    gpio1.gpioPin.$assign   = "hsecDigital.74";
    scripting.suppress("Connected to hardware,@@@.+?@@@ is connected to EQEP1 on the Control Card F280049C\\. Consider selecting it in 'use hardware' above\\. @@@.+?@@@", gpio1, "gpioPin");
    
    spi1.mode                    = "SPI_MODE_CONTROLLER";
    spi1.enabledInterrupts       = ["SPI_INT_RX_DATA_TX_EMPTY"];
    spi1.$hardware               = system.deviceData.board.components.SPI_LOC2;
    spi1.$name                   = "SPIB_Controller";
    spi1.bitRate                 = 500000;
    spi1.enabledFIFOInterrupts   = ["SPI_INT_RXFF"];
    spi1.rxFifo                  = "SPI_FIFO_RX16";
    spi1.txFifo                  = "SPI_FIFO_TX16";
    spi1.useInterrupts           = false;
    spi1.emulationMode           = "SPI_EMULATION_FREE_RUN";
    spi1.transferProtocol        = "SPI_PROT_POL1PHA1";
    spi1.picoQual.padConfig      = "PULLUP";
    spi1.pociQual.padConfig      = "PULLUP";
    spi1.clkQual.padConfig       = "PULLUP";
    spi1.pteQual.padConfig       = "PULLUP";
    spi1.spi.$assign             = "SPIB";
    spi1.spi.spi_picoPin.$assign = "hsecDigital.75";
    spi1.spi.spi_pociPin.$assign = "hsecDigital.77";
    spi1.spi.spi_clkPin.$assign  = "hsecDigital.79";
    spi1.spi.spi_ptePin.$assign  = "hsecDigital.81";
    
    spi2.$name                   = "SPIA_Peripheral";
    spi2.$hardware               = system.deviceData.board.components.SPI_LOC1;
    spi2.bitRate                 = 500000;
    spi2.enabledInterrupts       = ["SPI_INT_RX_DATA_TX_EMPTY"];
    spi2.enabledFIFOInterrupts   = ["SPI_INT_RXFF"];
    spi2.rxFifo                  = "SPI_FIFO_RX16";
    spi2.txFifo                  = "SPI_FIFO_TXFULL";
    spi2.emulationMode           = "SPI_EMULATION_STOP_AFTER_TRANSMIT";
    spi2.picoQual.padConfig      = "PULLUP";
    spi2.pociQual.padConfig      = "PULLUP";
    spi2.clkQual.padConfig       = "PULLUP";
    spi2.pteQual.padConfig       = "PULLUP";
    spi2.spi.$assign             = "SPIA";
    spi2.spi.spi_picoPin.$assign = "hsecDigital.67";
    spi2.spi.spi_pociPin.$assign = "hsecDigital.69";
    spi2.spi.spi_clkPin.$assign  = "hsecDigital.71";
    spi2.spi.spi_ptePin.$assign  = "hsecDigital.73";
    

    添加了 syscfg 内容和配置的选项以供参考。

    双击 syscfg 文件进行编辑时会抛出相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很遗憾、我无法重现错误。  下面介绍了一些您可以检查的内容

    1.确保此字段存在: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\boards\.meta 中应该存在文件"TMDSCNCD280049C.syscfg.json"

    2.在尝试打开类似下面的 SysConfif 文件时是否看到弹出消息? SysConfig v1.21中添加了一项新功能来支持标准 TI 器件型号、因此在首次启动时、它应该会提示您选择器件和封装类型。

    3.仅此项目出现此错误吗? 您能否尝试编译现有的 C2000Ware 项目? 我尝试了 i2c_ex1_loopback 项目、能够成功编译。  这些是我使用的选项

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddarth、您好!

    感谢您的详细分析。  

    1..json 文件位于 boards 下的.meta 文件夹中。  

    在将在 C2000ware_5_00_00_00版本中创建的 syscfg 文件打开到 C2000ware_5_04_00_00时、会弹出此错误。

    如果您看到 syscfg 文件的标头、它会显示如下:

     *@cliArgs --board "/boards/TMDSCNCD280049C -- context "system"-- product "C2000WARE@5.00.00.00

    3.是只有这个项目显示错误。 即使在 syscfg 属性中没有板设置、我也能够成功构建 i2c_ex1_loopback 示例。

       

    同样在这里、我发现工程中没有调试变量{C2000WARE_ROOT}、如何创建?

    我点击"这错误地解决了我的问题"如何将其设置回未解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddarth、您好!

    感谢您的详细分析。  

    1..json 文件位于 boards 下的.meta 文件夹中。  

    在将在 C2000ware_5_00_00_00版本中创建的 syscfg 文件打开到 C2000ware_5_04_00_00时、会弹出此错误。

    如果您看到 syscfg 文件的标头、它会显示如下:

     *@cliArgs --board "/boards/TMDSCNCD280049C -- context "system"-- product "C2000WARE@5.00.00.00

    3.是只有这个项目显示错误。 即使在 syscfg 属性中没有板设置、我也能够成功构建 i2c_ex1_loopback 示例。

       

    此外、在这里、我发现没有调试变量

    ${SysConfig_tool_sysconfig_manifest}、

    {C2000WARE_ROOT}

    和 ${COM_TI_C2000WARE_SYSCONFEST}

    我如何创建它?

    不确定这是否是错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在常规属性中包含 C2000ware 和 SysConfig 产品后、添加了这些编译变量。        

    但错误仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不确定为什么仅针对该工程报告该错误。  您是否有可能共享项目规范/项目?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6082.Project_5F00_SPI_5F00_Slave.zip