This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ECSDA 验证

Guru**** 2478995 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462954/tms320f280039c-ecsda-verify

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

1.我们计划将 ECSDA 库迁移到280039、该工程基于 C2000Ware_5_04_00_00、该库来自 C2000Ware_5_00_00_00、因为5_04_00_00 不包含 ECSDA 库。

 该函数首先调用 XCALLOC 来 分配存储器时、返回值始终为0。

我认为在首次调用 XCALLOC 时、堆是不够的。

我怎么能找到这个原因呢?

形状大小和建筑设置如下:

运行 calloc 函数时、错误如下:

2.如果我要 在 配置下使用 –opt_for_speed=2、--opt_level=off 来迁移 ECSDA 库。

我需要多少堆?

此外、我尝试 将堆增加到0x5ffe、 仍然出现错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑通话之间出现问题 XCALOC 以及对的调用 Calloc .  根据最后一个屏幕截图、参数 Calloc 是:

    • 数字 73730.
    • 大小 : 542426.

    这两个数字相乘是比 C28x 的地址空间大得多的值。  这是如何实现的?

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道发生了什么  XCALOC 是直接指向 calloc()的库函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源文件的匹配项 XCALOC 、 请按照 如何提交编译器测试用例一文中的说明进行操作。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 根据本文生成了.pp 文件、但我似乎无法通过 TI 论坛将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试压缩文件、然后附加到该论坛:

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/761619/faq-how-do-i-attach-a-file-or-link-to-my-post

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ecc_5F00_util.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已上传.pp 文件。

    1.  另外、我集成的 ECDSA 库来自 C2000Ware_5_00_00_00、 是否对该库进行了测试和验证是否可以使用?

    E2E 中的另一个主题也与 ECDSA 相关。

    TMS320F28P550SJ:当将 ECSDA 工程从 F280049迁移到 F28P55x 时、sig_r_val 和 sig_s_val 没有任何 vaule? - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交预处理的文件。  在此基础上、我可以看到没有什么问题。

    请执行此调试实验。  一开始检查 CPU 状态 Calloc 从函数调用时 init_c .  确认您看到以下值:

    • 寄存器 ACC = 1
    • 内存位置*- SP[4]= 6

    如果您没有看到这些值、那么您会看到什么呢?

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1.在一开始  Calloc、 下面的值 似乎与预期不同。

    2.当我在280049运行 ecdsa 示例时, sig_r_val 的长度 是64个字符,  sig_s_val 的长度也是64个字符。

    我不知道签名 R 和签名 S 的长度, 我一直以为他的长度是32、为什么长度是64 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我道歉,没有准确地描述我的意思,当我说...

    Calloc [报价]

    这就是我的意思。  在 Calloc 从函数调用 init_c 、而要执行的下一条指令是中的第一条指令 Calloc 、按照我在上一篇文章中所描述的那样检查 CPU 状态。  请告诉我您看到了什么。   

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="624304" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462954/tms320f280039c-ecsda-verify/5623280 #5623280"]

    当我在280049中运行 ecdsa 示例时、sig_r_val 的长度 为64个字符、  sig_s_val 的长度也为64个字符。

    我不知道签名 R 和签名 S 的长度, 我一直以为他的长度是32、为什么长度是64 ?

    [报价]

    我假设 ECDsa 示例来自 C2000Ware。  C2000Ware 由另一个团队维护、无法回答有关问题。  请在 E2E 上开始新主题。 或者、如果您愿意、也可以等待 Calloc 要解决该主题中的问题、请让我将该主题提请支持 C2000Ware 的团队注意。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    可以看到、ACC 和*-SP[4]的值似乎等于预期值。

    [报价 userid="4373" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462954/tms320f280039c-ecsda-verify/5622344 #5622344"]

    确认您看到以下值:

    • 寄存器 ACC = 1
    • 内存位置*- SP[4]= 6
    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。

    您已经展示了该图、直到点 Calloc 一切都如预期般顺利。  我怀疑问题是内在的 Calloc .  很长一段时间以来,它一直工作正常,没有任何变化。  其他错误。  CCS 可能在显示值时出现错误。  或者此时会出现一些硬件错误。  或其他一些类似问题。

    我不知道该怎么说。  尝试单步执行 Calloc .  我知道您不知道此代码。  但如果 发生了一些硬件错误、或许您可以找出它。  如果仍然无法找到问题、我会向遇到类似这样的调试问题的其他专家寻求帮助。

    谢谢。此致、

    -George.