This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:在 CCS Theia V 1.4..1.1中准备调试环境

Guru**** 2610735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466236/tidm-dc-dc-buck-preparing-the-debug-environment-in-ccs-theia-v-1-4-1-1

器件型号:TIDM-DC-DC-BUCK

工具与软件:

我无法找到运行脚本 setupdebugenv_lab1.js 的方法、就像 TIDU986A (使用 CCS Theia V 1.4.1.1)的4.3.4 2a 中所示

这是不可能的。

我得到这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurt:

    另外、我还没有找到在最新版本的 CCS 中添加调试设置文件的方法。 似乎您需要在调试环境中连接到器件并加载程序后、手动将变量添加到"Watch"窗口中

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter! 这种方法是有效的。 您是否碰巧知道图表工具发生了什么情况?