This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:具有28388的 ESC EEPROM 仿真

Guru**** 2537760 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467995/tms320f28388d-esc-eeprom-emulation-with-28388

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我正在使用 TMS320F28388x 器件设计 EtherCAT 从站器件、并且想使用 EEPROM 仿真、因此不需要外部 EEPROM。  虽然查看文档、但我不清楚这是否可行。  可以使用此芯片进行 EEPROM 仿真吗?  或者是否需要外部 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可行的。 我们在 F28P65x 上有一个关于它的示例、但目前在 F2838x 上没有。 但是、概念和实施将是相同的。

    添加了示例 :C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\ethercat\f28p65x\examples\f28p65x_cpu1_dc_eepromemu_echoback_solution

    文档: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\ethercat\f28p65x\docs

    分享一张有关实施的简要幻灯片。

    此致!

    Kevin