This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:HRPWM 功能设置

Guru**** 2533170 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463214/tms320f28376d-hrpwm-function-setting

器件型号:TMS320F28376D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、专家

希望这能很好地找到你。  

为了确认 HRPWM 的基本操作、我们不将 HRPWM 分配给 PWM (由 COMPA 生成)、而只分配给 COMPB 生成的 PWM 的上升沿。
因此、我根据参考手册来设置寄存器。

但两个 PWM 的波形相同、无法确认 HRPWM 功能。
我们认为寄存器设置中存在错误或遗漏。
您能告诉我需要设置哪些寄存器才能使用 HRPWM 吗?

目前在我们这边为 HRPWM 设置的寄存器如下。

此致、

Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先澄清一下、您是说您是想实现占空比控制、而不是相位控制模式? 您的波形是否指示您实现了相位控制模式、或者根本没有实现 HRPWM?

    在编写代码时、请确保先清除所有位、 EPwm1Regs.HRCNFG.ALL = 0x0;另外、为什么使用 Epwm6.regs、然后使用 Epwm1.regs?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan

    谢谢你。  

    首先、我们要检查是否设置了 HRPWM。
    至于确认方法,我试图用①②的程序确认。
    ①Create 使用 EPwm6 COMPA 和 COMPB 的相同 PWM
    仅在 Epwm6组合中具有②implement HR 功能。
    只有上升沿被设置为延迟、如下图所示

    COMPA 没有高分辨率。 COMPB 有。

    到目前为止、我们已确认已成功实施到① μ m。
    ②不是我想的。

    请告诉我们实现②所需的寄存器设置项。

    要回答您的问题:

    您是想实现占空比控制而不是相位控制模式吗?

    我们需要对 ②进行占空比控制。 是这样吗?

    您的波形是否表明您已实现相位控制模式、或者根本没有实现 HRPWM?

    COMPA 和 COMPB 50%占空比相同的同相波形。

    [报价 userid="580964" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463214/tms320f28376d-hrpwm-function-setting/5615329 #5615329"]确保首先清除所有位、 EPwm1Regs.HRCNFG.ALL = 0x0;[/QUOT]

    谢谢、我们已经试过、但行不通。

    为什么使用 Epwm6.regs、然后使用 Epwm1.regs?

    已使用 epwm6检查 HR 功能、但在参考手册的 HRPWR 寄存器说明中找到了以下措辞、因此仅在情况下设置了 epwm1。

    请给我们一些建议。

    此致、

    Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否必须使用 ePWM6或也可以使用 ePWM1来实现这一目标? 我只是想知道是否会发生任何变化、因为寄存器看起来可以。

    我们想对 ②进行占空比控制。 正确吗?

    MEP 可编程为同时在上升沿(RE)、下降沿(FE)或两个边沿(BE)提供精确的位置控制。 FE 和 RE 用于需要占空比控制(CMPA 或 CMPB 高分辨率控制)的电源拓扑、而用于需要相移(TBPHS)的拓扑。 因此、您只需要修改 RE、它是指占空比控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我再看看你的询问。 您是否使用 ePWM 通道 A 或通道 B 来生成常规 ePWM? 如果您使用通道 A (EPWM6A)、则只能访问 CMPAHR 寄存器、而对于通道 B (EPWM6B)、只能访问 CMPBHR 寄存器。

    因此、必须使用 EPWM6B 才能正常运行代码和 HRPWM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分

    还有其他问题:

    可以将 COMPHR 设置为大于1TBCLK 的值吗? 具体而言、TBCLK = 100 MHz (1个时钟= 10ns)、假设 MEP 阶跃= 150ps、每个时钟的 MEP 阶跃数为10ns/150ps = 66。 是否可以将 COMPHR 设置为大于67的值? (即使设置了67个或更多、是否可能延迟设置?)

    2.在使用 HRPWM 时、我是否应该始终使用 SFO()函数?

    HRPWM 是否只能通过置位 COMPHR 寄存器和 HRCNFG 寄存器来实现?

    如果可能、我们仍然希望与您/您的团队在30分钟左右进行讨论、以便更好地理解。

    您是否有时间 0203/0204/0205/0206下午工作?

    此致、

    Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. COMPHR 的值将遵循以下公式: (FRAC(PWMDuty*PWMPeriod)*MEP_ScaleFactor + 0.5)<<8);FRAC 表示小数部分、移动的值将移动到 COMPHR 的高字节。 在本例中、在位移位前、COMPHR 的值介于1 - 255之间、将小于 MAX MEP 步长66。 器件 TRM 中有一个如何进行 19.15.1.5.2调节注意事项计算的示例、并且 SysConfig 中集成了 HRPWM 时序计算器。

    2.建议使用 SFO()函数、因为它启用了自动转换模式。  如果未设置 AUTOCONV、则必须通过软件执行上述公式。 MEP 比例因子(MEP_ScaleFactor)随系统时钟和 DSP 工作条件而异。 TI 提供了一个 MEP 比例因子优化(SFO)软件 C 功能、该功能使用每个 HRPWM 中的内置诊断并返回给定工作点的理想比例因子。

    3. 配置 HRPWM 的方法是在特定 ePWM 模块的寄存器空间中对 HRCNFG 寄存器进行编程。 如果只想校正 PWM 信号的上升沿或下降沿赋予 HR 功能、则 COMPHR 和 HRCNFG 就足够了。