This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F28-EVM:至 SOM 迁移未生效

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462541/f29h85x-som-evm-f28-to-f29-migration-not-working

器件型号:F29H85X-EVM SOM
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!  

 F28到 F29迁移指南的第一步似乎无法超越:

我将使用该 链接中最新和最强大的 syscfg 独立工具

"有什么好嫉妒的?

我想你的想法,

谢谢你

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:
    网络中最新的 SysConfig v1.22.0正常工作。 您能否确保安装完成且干净。
    您能否告诉我们您正在使用的 SysConfig 版本。 您在此处共享的链接未指向任何有效页面。
    此外、第二个快照中何时会出现错误?

    谢谢!
    Samritha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samritha、

    抱歉、是延迟响应、我目前使用的是1.22.0+3893

    链接应该指向此处: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/f28_f29_sw_migration_guide/html_migration/MIGRATION_FLOW.html

    并且快照是在迁移设置上单击确认后拍摄的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Martin
    您使用的 SysConfig 版本支持此迁移。 我能做到这一点
    使用独立版本时、这肯定是有效的。 您是否可以尝试重新安装它。

    注意:如果您在 CCS 中使用,一旦您单击 确认 ,就不会有任何错误。 但是、当您保存.syscfg 文件时、CCS 会抛出错误、提示"迁移工程时出现问题:目标'f29h850dm6'无法识别-迁移操作已中止"。  这是因为 F29H85 0DM6  不是 CCS 中的有效器件型号(SysConfig 将  在下一个版本中对此进行更新)。 数据表中提到的任何有效型号都必须正常工作。

    无论如何、您得到的错误似乎不是迁移的问题、我无法重现此错误。 如果在重新安装后仍然出现问题、我可以咨询 SysConfig 团队的专家。


    此致、
    Samritha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、我将使用 SysConfig1.22.0+3893的独立版本。 让我告诉您、我刚刚完成重新安装并重新测试、仍然崩溃。

    我是独立执行的、因为出于某种原因、我安装的 CCS 不提供迁移选项。

    我怀疑的是另一个错误或问题(可能有人会期望第一个正式版本)。

    如果您愿意、我完全可以为 CCS + SysConfig 问题打开另一个线程。

    等待大家的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:
    对于 SysConfig 崩溃、我现在可以重新生成它。  当用户 从构建中排除任何文件后尝试迁移时、便会发生如下情况。


    我向 SysConfig 专家咨询 此问题并回来解答。 现在、您是否可以为所有文件选择"Include in build"、然后继续迁移。

    对于 CCS 问题、您能否确保要尝试迁移的工程使用 C2000Ware v5.04.00.00作为依赖项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 SysConfig 在独立崩溃时的问题、我对其进行了测试、单击"Configure"后似乎出现了不同的错误:

    如果我继续并尝试删除导致问题的外设(在本例中为 WDT)、则会出现以下错误:

    另一方面、该相关性以正确版本的 C2000Ware 为目标

    谢谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:
    您能否共享要尝试迁移的.syscfg 文件? 它将帮助我更好地了解该问题。

    关于之前 SysConfig 崩溃的问题、SysConfig 工具团队正在努力解决此问题。

    谢谢
    Samritha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:
    感谢您提交文件。
    看门狗模块中的错误、您是否可以在迁移前移除该模块并将其添加回。  
    对于第二个错误、您可以暂时删除此行:  epwmxbar1.useSourceSelect = true; 因为在 F29H85x 中已弃用此行(已在内部设置为 true。)
    我们将 在下一个版本中解决这些迁移问题、这样您就不必手动执行其中的任何操作。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、此致、
    Samritha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samitha、  

    迁移针对独立的 SysConfig 并汇总了更改。 权变措施包括:  

    1.包含构建中的所有文件

    2.删除看门狗

    3.删除如果你有一个行" epwmxbar1.useSourceSelect = true; "

    但是、在我的 CCS 未执行迁移之前、仍然有一件事等待完成。 我想继续了解迁移指南中的步骤。

    此致。 我希望只复制和粘贴迁移的 SysConfig 文件可以作为变通方法、但当我尝试显示此错误时:

    因此、我不知道是否可以执行迁移此 SysConfig 文件的操作。

    谢谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:
    很高兴听到它起作用了。

    您现在遇到的错误一定是因为将 F29H85x SysConfig 文件复制并粘贴到 F28x 工程中。 CCS 工程尚未迁移、它引用 C2000Ware 中的 SysConfig 元数据。

    对于 CCS 迁移、您使用 TI.com 中的最新 SDK - F29-SDK 1.00.00.00 和 C2000WARE 5.04.00.00。您能否确保 CCS 发现 F29H85x-SDK:转至 File > Preferences > Code Composer Studio Settings > General > Products 、并检查 SDK 的路径是否正确。  在这种情况下、它必须正常工作。


    此致、
    Samritha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是它不起作用。

    我做了一些变通、并使用闪烁 LED 示例创建了一个新项目。考虑到我要执行多核应用的事实、我认为我的最佳做法是手动迁移文件。

    不过、我希望本指南适用于其他人。

    谢谢!

    Martin