Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010938
工具与软件:
尊敬的担忧
实际上、我们已经开发了3kW 电网逆变器、并且在一个层面上进行了硬件和软件的设计、所以我们需要大家在电网馈送方面的支持、即改进电流 THD、但我在 THD 仍然遇到问题、所以我们要提供一些改进 THD 的方式支持。