This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用改进电流 THD 面临电网馈电问题

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456369/tms320f280039c-facing-issue-in-grid-feed-with-improve-current-thd

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010938

工具与软件:

尊敬的担忧  

实际上、我们已经开发了3kW 电网逆变器、并且在一个层面上进行了硬件和软件的设计、所以我们需要大家在电网馈送方面的支持、即改进电流 THD、但我在 THD 仍然遇到问题、所以我们要提供一些改进 THD 的方式支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将于1月初离职。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、本杰明

    感谢您的快速响应、当专家加入办公室时、我请求您提供同样的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    请参阅 TIDA-010938并查看该设计是否符合您的规格。

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、本杰明  

    感谢您的建议、但我们检查 TIDA-010938的来源、但我们未找到正确的解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-010938设计指南中显示的 THD 测量值是否满足您的设计要求?

    此致、PAWAN