主题中讨论的其他器件: AM67A
工具与软件:
将 LAUNCHXL-F280049C 板连接到计算机后、Windows 设备管理器中不再显示。
启动 Code Composer Studio (版本:20.0.0.4__1.6.1)后、将显示以下错误消息:
"未检测到兼容电路板-请连接您的电路板"
我尝试 在上电时将 TM4C129的引脚97连接到 GND 来重置电路板后运行 xdsdfu.exe、并使用 xdsdfu.exe 安装 XDS110 (版本:3.0.31)。 但在启动 CCS (版本:20.0.1.4__1.6.1)时、它会立即强制安装 XDS110 (版本:3.0.0.33)。 因此、下次我将 USB 电缆连接到计算机时、它在 Windows 设备管理器中再次不可见。
我发现、如果在将 USB 电缆插入计算机之前按下 LAUNCHXL-F280049C 板上标记为"S1 Xrsn"的开关、然后在插入 USB 电缆后释放开关、则该板现在显示在 Windows 设备管理器中、我可以使用该板。 但是、在我找到这种中间解决方案之前、我花了一整天的时间研究了这个问题。
之前、该电路板始终在与 USB 电缆连接后立即显示、无需执行任何特殊操作。
设置信息:
Windows 版本
==============================================================================
Windows 11企业版
版本23H2
安装于2024-07-03
OS Build 22631.4751
体验 Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1055.0
Code Composer Studio
==============================================================================
详细信息
版本:20.0.1.4__1.6.1
xdsdfu.exe
==============================================================================
PS C:\ti\ccs1271\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>.\xdsdfu.exe -e
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
<<<器件0 >>>
VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入
版本:3.0.33
制造商:德州仪器(TI)
序列号:CL491035
Mode:Runtime
配置:标准
找到1个器件。