This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:有关 F28P55 128PIN VREFHI/VREFLO 和放大器的问题;多路复用器位置(默认故障功能)和放大器;ALT

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464560/tms320f28p550sj-questions-on-f28p55-128pin-vrefhi-vreflo-mux-position-default-fault-function-alt

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 F28P55数据表感到非常困惑、为什么有两个 VREFHI 引脚、具有相同的功能?

我认为下面描述了引脚属性的冲突、

我不知道如何使用这些引脚作为 ADC 输入?、因为下面所述的内部基准电压将驱动 VREFHI 输出。

VERFHI 和 VERFLO 上的默认功能是什么?

勘误表中称"当 ADC 基准设置为 VDDA/VSSA 时、VREFHI 和 VREFLO 引脚可用作器件上 ADC 的额外输入通道。 "

但我可以找到如何将  ADC 基准设置为 VDDA/VSSA?

VREFHI 和 VREFLO 上建议的功能和硬件设计是什么?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    希望您能回答! 谢谢!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    [quote userid="571998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464560/tms320f28p550sj-questions-on-f28p55-128pin-vrefhi-vreflo-mux-position-default-fault-function-alt 为什么有两个 VREFHI 引脚、也有相同的功能?

    Q1:此器件中有5个 ADC、以满足较大封装的性能要求添加了2个 VREF 对(128QFP 和100QFP)。   

    问题2:我会检查完整的表格、并在下一次修订的数据表中进行调整

    问题3:我想我们只需要在这里再增加一行、作为有关我们何时将这些引脚用于数字输入和输出的注意事项。

    Q4:I 将恢复 VREFHI 和 VREFLO 引脚的默认功能   

    Q5:关于 VDDA/VSSA 作为基准引脚的问题、我会介绍。   

    Q6: 使用 VREFHI 和 VREFLO 引脚作为基准时、我们需要遵循表5.2中的建议条件。  

    当用作 ADC 输入时,需要遵循 C2000 ADC 的一般 ADC 输入指南(根据应用放置 RC 网络)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    Q5:关于 VDDA/VSSA 作为基准引脚、我将给您回看。

    TRM 中有一个部分用于指定将 VREF 引脚配置为 VDDA 和 VSSA 的设置   

    为了将 VREFHI 和 VREFLO 引脚用作模拟输入引脚、需要为所有 ADC (A、B、CD 和 E)配置两个寄存器。

    BR、

    Nilesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    我不同意你的看法。 因为它用于 DAC 基准电压:

    我认为 VREFHI & VREFLO 被用作外部 ADC 基准、如果使用 ADC 内部基准、内部基准电压将驱动这些引脚、因此我认为这些引脚不能用作 ADC 输入引脚。  

    您可以在下图中看到、VREFHI 未连接到 ADC 输入、如何将这些引脚用作 ADC 输入引脚?  

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    关于 DAC、我们不能选择使用除 VREFHI 引脚之外的任何基准。 因此在这种情况下、我们不能将基准引脚用作 ADC 输入。

    BR、

    Nilesh