This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:CCS 不会连接到目标

Guru**** 2558110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467222/launchxl-f280049c-ccs-will-not-connect-to-target

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

为什么它没有连接。 开箱即用的电路板和 CCS20。 不管用。 无法刷写目标板上的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉您遇到此问题。 您能看一下该应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您提供了旧版本应用手册的链接。 您可以从我发布的图像中清楚地看到它是20.x 这是一个明显的改变的外观比旧的 Eclipse 版本。

    到目前为止、它确实无法在一台计算机上运行。 现在更新的.2版本已安装在另一台运行22.04 Ubuntu 的计算机上、并且无法识别该主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    您是否正在使用此电路板?

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F280049C

    该板使用 XDS110连接。 您的屏幕截图显示您将使用的是 XDS100的目标配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快就找到了。 以前从未使用过 ccs20 IDE、因此花了一些时间尝试找到更改该设置的位置。 它现在已在两台计算机上启动并运行。